This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:安全计时器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430800/bq24074-safty-timer

器件型号:BQ24074

工具与软件:

嗨、

我正在思考如何设置我的安全计时器。 我使用的 是1S -Lipo (3.7V、0.150 Ohm)。 现在我正在以~900mA 充电、I_TERM 设置为默认值。 Lipo 在~ 2小时后充满电。 快速充电和1小时后的充电量。

您是否有过安全计时器的良好价值? 我是否应该将其设置为1小时+ X 之类的值?

根据我的理解:当电池老化时,最大容量会变小。 这是否意味着快速充电的结束更早?

如果 BQ24074同时为另一个器件供电、则充电期间安全计时器是否会受到某种程度的影响?

非常感谢!

此致!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    安全计时器功能旨在用作停止充电的备用方法、应设置为足够长的持续时间、以超过系统中电池的充电时间。  

    通过 R_TMR = 18k Ω、可以将安全计时器的最短持续时间设置为2.4小时。  如果 TMR 悬空、默认计时器持续时间通常为5小时。  

    Unknown 说:
    根据我的理解:当电池老化时,最大容量会变小。 是否意味着快速充电的结束时间更早?

    是的、当锂离子电池老化时、最大容量变小、但一般来说、由于内阻增加、与新电池相比、旧电池的充电时间会更长。  

    Unknown 说:
    如果 BQ24074也在为另一台设备供电、充电期间安全计时器是否会因某种原因受到影响?

    请参阅数据表第9.3.5.6节。 某些事件(例如系统负载激活 DPPM 环路)将导致计时器延长。 在高电平下、如果供电导致充电电流小于 ISET 值、则安全计时器将延长。  

    此致、

    Garrett