This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:6V 最大输出器件是否显示了 Vout=12V 特性?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430845/tlvm13640-vout-12v-characteristics-shown-for-6v-max-output-part

器件型号:TLVM13640
Thread 中讨论的其他器件:TLVM13660

工具与软件:

Hello、在 www.ti.com/.../tlvm13640.pdf 中 检索到了日期为"2022年4月"的2024年10月28日、第7.9节、具体而言、图7-19 ("FSW = 12V、VOUT = FSW" 2 MHz)显示了12V 输出特性。

但是、"VOUT1、VOUT2至 AGND、PGND"部分的绝对最大值被列为6V。

您能否解释一下此器件和 TLVM13660显示12V 工作电压的原因? 是否有此文档的更新版本?

具体而言、我们希望确认数据表中显示的其他迹线来自该器件、不会意外从其他文档中复制而来。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个拼写错误、感谢您提请我们注意。 此器件的额定输出电压为6V、无法执行任何高于此电压的操作。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应。 您能否确认第7.9节中的相关5V 和3.3V 输出图数据是否有效?
    我们将针对5V 和3.3V 操作评估此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表上的3.3V 和5V 图是正确的。  

    此致、

    Rahil