This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:EN =0时的静态电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430002/ucc21551-quiescent-current-when-en-0

器件型号:UCC21551

工具与软件:

当 EN=0时、UCC21551的静态电流是多少?  我们展示的一切都是针对 EN=Vcc 进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是我们以前未进行测试的情况。

    我将对此进行调查、并在下周早些时候提供最新情况。

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我在我们的工作台上测试了这一点、发现:

    • 当 EN=0V 时、静态电流降低~30uA

    此致、

    Hiroki