Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25750, TPS25751, BQ25790
主题中讨论的其他器件:TPS25751-01、USB-PD-CHG-EVM、 BQ25790、BQ25798、 BQ25792
工具与软件:
我们正在研究使用 USB-C 的电池充电器设计
到目前为止、我们一直在关注评估板 USB-PD-CHG-EVM 01的设计。
我有一些相关的问题:
1.我们购买的 EVM 板上有 TPS25750。 新设计似乎应使用更新版本的 TPS25751。 TPS25751是否与 TPS25750 100%向后兼容? 我们是否可以使用新的器件型号更改 BOM 并保持电路工作、而无需更改任何其他设计?
2.当我们使用在线 GUI 对 TPS25750进行编程以与 BQ25798配合使用时、BQ25798没有选项、我们是否应该选中 BQ25790和 BQ25792选项?
BQ25798是 BQ25790和 BQ25792高级版本吗? 我们应该使用 BQ25790或 BQ25792而不是 BQ25798?
谢谢你。