This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225

Guru**** 2504795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428644/tps28225-tps28225

器件型号:TPS28225

工具与软件:

大家好、我有这个问题在某种程度上与  TPS28225 PWM 输入的驱动方法有关 。

作为背景信息、我们将在10%至18%的占空比下使用240kHz 的 STM32 PWM 输出。 因此是3.3V PWM 电平。

此外、 我将使用3.5k Ω 的下拉电阻(图中的 R1)来禁用设计说明中所述的三态输入模式。 但是、在有些情况下、即使 PWM 被驱动至栅极驱动器、输出也未激活。

目前、我仍在研究如何在 PWM 驱动结束后设置 PWM 输出(悬空或设置为定义的低电平)。 但是、通过观察示波器迹线来看、它似乎在一段时间内处于悬空状态。 我需要与 FW 同事确认这一点。

观察迹线的连接、我似乎不理解为什么 PWM 端之后会有0.451V  然而、如果我完全移除下拉电阻、会升至2.4V、这实际上会解决驱动输出的不一致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed、

    感谢您的参与。 观察迹线可以发现、控制器在脉冲序列之后必须为高阻抗。 最好是 PWM 在最后一个脉冲上拉至低电平、以免出现可设置 tri 状态的任何可能条件。 有关确认哪一种状态可被检测为可能的 tri 状态的一些注意事项。 确保 PWM 输入具有相当短的上升和下降时间、如果压摆率较低、可将其检测为 tri 状态。  

    听起来、如果移除 PWM 输入端的下拉电阻器、驱动器输出将按预期运行、请确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、感谢您的回复。 是的、非常同意将 PWM 控制器设置为高阻抗、但我不确定0.45V 的来源。 如果我们考虑 TPS28225 IC 上的内部分压器网络-它将大于该值-[ Vdd = 5V、Rpu = 27k、Rpd = 13k] Vin =(5V * 13k)/(13k+27k)= 1.6V。

    此外、就压摆率而言、根据我的检查、它小于250ns。

    是的、移除外部电阻器 = 3.5k、它会按预期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ed、

    感谢确认、移除3.5K 电阻似乎可以解决问题。 查看原理图和电阻值时、我认为外部3.5K 与内部13K 并联。 这时、PWM 将为 Vin=5V x 2.76K/(2.76K+27K)=0.46V。 因此、这看起来像您在添加了3.5K 后看到的结果、这是我们所期望的。

    我还认为、数据表中列出了应禁用 tri 状态的电阻3.5K 或更低。 您是否可以尝试低于3.5K (例如3K)以查看3.5K 是否属于临界值。  

    对于 TPS28225、你也许还想查看一个常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328077/faq-tps28225-what-are-the-design-considerations-for-the-tps28225-s-3-state-pwm-input

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是的、感谢您的确认。 我的缺点是0.46V、增加了3.5K、应在计算中。

    我将尝试使用低于3.5k 的下拉电阻器、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    不用担心、请告诉我下拉电阻的实验是否有效、如果最初不成功、请尝试几个值。

    此致、