This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2811:折返机制是如何工作的? 电流限制的最大值是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2811, UCC27523, TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432038/tps2811-how-foldback-mechanism-works-what-is-max-value-of-the-current-limit

器件型号:TPS2811
主题中讨论的其他器件: UCC27523TPS22811

工具与软件:

Dears、

TPS2811是否可以在启动后限制输出电流?

我无法理解数据表中的注释"电流限制电路采用折返机制。 折返区域中的电流限制阈值(0V < VOUT < VFB)低于目标电流限制阈值(ILIM)"、您能否帮助分享更多有关 电流限制的折返机制如何工作的详细信息?

确定耦合到 IMON 引脚的电阻器时、电流限制的最大值是多少? 允许  IMON 引脚设置电流限制的最大电压是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、

    比您提出问题要好。

    TPS2811没有折返机制或 IMON 引脚。 您是否可能链接了错误的器件型号?

    对于 TPS2811、我们提供了新型双通道栅极驱动器、例如 UCC27523、它们的引脚与 TPS2811相同。 它们没有电流限制电路、但它在每个周期为 MOSFET 的栅极驱动输出峰值电流。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    抱歉我的拼写错误。  

    器件应该是 TPS22811、而不是 TPS2811。

    我提交了另一个具有正确器件型号的问题。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrew、

    没关系、我现在将关闭该主题帖。

    谢谢!

    William Moore