This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-EA:可以修改 LP8758-EA 的默认输出电压吗?

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-EA, LP8758-E3, LP8758-E0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431646/lp8758-ea-can-the-default-output-voltage-of-lp8758-ea-be-modified

器件型号:LP8758-EA

工具与软件:

大家好

能否修改 LP8758-EA 的默认输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以  通过 I2C 写入相应降压转换器的 BUCKx_VSET 寄存器来修改 LP8758-EA 的输出电压。  
    但是、此设置将在下电上电时复位回默认的800mV (开启和关闭)。

    如果要从800mV 修改默认值、则需要一个新的 OTP 编号。
    或者查看用于不同默认输出电压值的其他现有 LP8758-E_(LP8758-E0、LP8758-E3、...)选项、您是否碰巧知道每个电源轨所需的电压值?

    此致、  
    Sarah