This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:LM2937IMPX-3.3/NOPB 它没有显示3.3V 电气特性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431580/lm2937-lm2937impx-3-3-nopb-it-is-not-showing-3-3v-electrical-characteristics

器件型号:LM2937

工具与软件:

没有数据表显示 LM2937IMPX-3.3/NOPB 的3.3V 电气特性 Ω

e2e.ti.com/.../LM2937IMPX_2D00_3.3NOPB.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与我们的系统团队核实这是否可以添加到 PDS。

    谢谢!

    Prakash L