This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:TPS65994AE

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428022/tps65994ae-tps65994ae

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

您好!

在哪里可以下载 TPS65994AE 技术参考手册? 我目前尝试在我们的电路板上让 IC 运行、但5V 输出仍然为0V……

此外,我目前使用的应用定制工具相关. 6.4.32、带 Aardvark 适配器。

闪存读取/闪存写入操作似乎已损坏(命令适用于 SPI 接口??)。 当我读回 EEPROM 时、我得到一个填充为全0的1MB 文件、尽管我确定 EEPROM 不填充为0。

此工具是否有更新版本?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请通过该链接 https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN 申请 TRM

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    似乎我无法获得文档:访问被拒绝,我不知道为什么???? 自9月以来,我已经要求获得 TPS 65994AE 的所有相关文档,我仍然等待,但没有发生任何情况。

    您能否将此问题上报给负责此 IC 的人员、以便我能够完成我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 Gmail 地址申请访问权限?

    此致