This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:TPS76901HDBVT

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431451/tps76901-ht-tps76901hdbvt

器件型号:TPS76901-HT

工具与软件:

尊敬的 TI:
我在尝试替换 TPS76901HDBVT 时遇到 了各种问题。 您能为我提供评估的最佳选项吗?
TPS76901HDBVT 替代  TPS76901S HKQ  和 TPS76901S HKJ  提供的不同器件  HKJ  和  HKQ  套件 、可在–55°到210°C 之间运行。
TPS76901S HKQ  和 TPS76901S HKJ 是否有任何热关断。
我们计划改变布局、并且需要20年的支持。 请您能向我提供  TPS76901S 的产品生命周期、成本和供货情况吗 HKQ  和 TPS76901S HKJ。  
告诉我、 TPS76901SDBVTEP、TPS76901QDBVRQ1 和 TPS76901QDBVRQM3器件的过热保护情况。
 我们的应用是10mA、温度高达175。  器件受温度保护的温度以及负载详细信息。
因为我们没有将 LDO 加载到100mA。 TPS76901QDBVRQM3是否支持我们的应用、而不改变设计。
让我来 谈谈 TI 对 TPS76901HDBVT 的新设计选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天稍后会给您提供答案。  

    -亚伦