This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS657052:输入电压规范

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS657052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431955/tps657052-input-voltage-spec

器件型号:TPS657052

工具与软件:

专家、您好!

我在 DS 上看到、TPS657052要求降压转换器1/2的输入电压至少为3.3V。 是否可以支持标称情况下的3.0V (2/9V~3.1)?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenna:

    不可以、我们不建议低于数据表最小输入电压、因为所有仿真和实验室特性都是在数据表范围内完成的。 违反数据表范围可能会产生不可预测的结果、并且无法保证所有输出参数都无法得到保证。

    此致、

    Matt