主题中讨论的其他器件:TUSB564、TPS65987和 TUSB1046EVM
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在考虑将 TPS65987DDH 控制为 I2C 主设备、将 TUSB1024控制为 I2C 从设备。
在调查 E2E 时、我发现了下面的主题、并使用应用手册作为参考。
TPS65987D:如何通过 I2C 而不是 GPIO 连接到 TUSB1046? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
我们有两个问题、
(1)
在本应用手册中、"从器件地址索引"设置为"0"。
我认为这是使用 I2C 主器件配置(0x64)的"Slave 1 Configuration"、
I2C 主器件配置(0x64)底部有一个"Redriver 1 Configuration"设置。
使用 TUSB1046/TUSB564时、我想将"Redriver 1 Configuration"(转接驱动器1配置)和"Slave address Index"(从器件地址索引)设置为"-1"、但使用从器件 x 配置有何区别?
(2)
当前版本中不存在应用手册中图2-21-2-22中设置的"DisplayPort Pin Config E CC1_PD"和"DisplayPort Pin Config E CC2_PD"事件。
可以设置事件"DisplayPort Pin Config A、C or E CC1_PD"和"DisplayPort Pin Config A、C or E CC2_PD"吗?
我们可以从 TI 网站下载的版本是6.1.4、但应用手册中提到的软件版本是6.6.6.6.24。
此致、
毫米