This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C41:原理图审阅

Guru**** 2379500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C41
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431849/ucc38c41-schematic-diagram-review

器件型号:UCC38C41

工具与软件:

尊敬的专家:

这是我们基于 UCC38C41设计的直流/直流电源。 您能否帮助我们检查是否存在任何设计问题? 此外、您对变压器设计有什么建议吗? 非常感谢~
设计要求:输入直流20-150V、输出直流12V 3A

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    - R2和 R8采用0402封装,它看起来它的额定功率是不够的,因为它看起来每个电阻器可能需要大于0.5W 时 Vin = 150V

    -也检查 R3和 R4缓冲电阻器与0402这似乎功率额定值不够-我没有估计功率,这是基于我的经验。

    -变压器设计可以使用任何设计方法。 此产品说明书中包含应用部分、可为设计示例提供帮助。 此外、您还可以访问以下链接以了解一般变压器设计:

    http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=SEM401001

    通常、我们会得到变压器匝数比、电压和功率、然后让变压器供应商帮助设计物理变压器。 我想您可以沿着这条路走。 如果您想自己设计变压器、我们只能在一定程度上提供帮助、但我们不是专门针对产品设计变压器的专家。