This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:TPS2557限流器、运行电流为5.6A

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22922, TPS2557, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429540/tps2557-tps2557-current-limiter-running-at-5-6a

器件型号:TPS2557
Thread 中讨论的其他器件: TPS22992、TPS22922

工具与软件:

您好!

我的客户询问 TPS2557的以下情况是否可行

"应用需要4.24A 稳态电流和5.6A 峰值(50us)/4.62A 峰值(500ms)。

在这种情况下、TPS2557具有边缘作用、可用作5A 部件电流限制器、而如果我确实推动了 RLIM (17.4k Ω/ 0.1% w/ RLIM_max=17.4174kohmz 且 ILIM_MIN=6.002A)或(17.8k Ω/0.1% w/ RLIM_max=17.8178k Ω 且 ILIM_MIN=5.858A)。 您是否有大规模生产问题?"

谢谢你

Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief,

    数据表显示 RILIM 的最低要求为20K、因此如果将器件推入超过该限制、TI 无法保证超过这些值时的性能。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    您知道吗 ?产品系列中是否有任何其他 TI 器件能够支持超过5A 的应用?

    谢谢

    - Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief,

    我不支持此系列、但 TPS22992非常适合您显示的数字。   https://www.ti.com/lit/gpn/tps22992

    它不是 USB 开关、因此不会有内部放电特性。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chuck 的推荐。  

    我遇到的一个问题是、电流限制保护是否会将电流限制为恒定电流?

    我只能在 EC 表中找到短路规格、当 VBIAS = 5V 时、该值约为11A。   

    谢谢

    - Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief,

    我 对 TPS22922的了解程度不足以支持它。

    您可能应该打开一个包含该部分的新主题、以获取有关该部分的具体答案。

    此致、

    卡盘