工具与软件:
大家好、我遇到了以下问题:
来自主机控制器的补丁:补丁捆绑包被接受 并成功更新。 之后、模式可以从 PTCH 切换到 APP。 但是、APP 无法保留、并将立即返回到 PTCH 模式。
我尝试了 AlwaysEnableSink 和 NegotiateHighVoltage 模式、并获得与上述相同的结果。
补丁捆绑包是 TI GUI 工具生成的 C 文件的低位区域。
我从整个流程中读取了相关的注册表:
[14:56:20.132]发送→◇51 01 00 03□
[14:56:20.155] recv←◆04 41 50 20
[14:56:23.285]发送→◇51 01 00 14 0B□
[14:56:23.581] recv←◆51 01 14 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
[14:56:27.285]发送→◇51 01 00 14 0B□
[14:56:27.310]recv←◆51 01 14 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
[14:56:29.433]发送→◇51 01 00 03□
[14:56:29.456] recv←◆04 50 54 43 48
我应该如何检查?
提前感谢。