This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423482/tps55289-tps55289

器件型号:TPS55289
Thread 中讨论的其他器件: TPS55287

工具与软件:

尊敬的 TI

我已经实现了采用 TPS55289的电路板、但无法提供 VOUT。 对于3.3V 的数字 MCU、VIN 为4V、使能引脚为高电平。 输出为3.58V

这些是寄存器的读取  

0x00寄存器164 bin = 10100100
0x01寄存器1 bin= 00000001
VOUT_FS 寄存器3 bin= 00000011
状态寄存器2 bin= 00000010
IOUT 寄存器0 bin= 00000000
模式寄存器160 bin=10100000
VOUT_SR 寄存器1 bin= 00000001
CDC 寄存器224 bin= 11100000 

我附上原理图。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您的咨询。

    1.当上面没有看到 Vout 时、输出电流是多少?

    2.从寄存器值来看、我认为器件正在切换。  您能否在一个屏幕上共享 VCC、SW1、SW2、Vout 的布局和波形?  

    3.输出端是否有3.58V?

    BR、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce

    VOUT 引脚未连接到负载、因此 I=0

    是、VOUT 侧有3.52V 电压(不会随着更改输出的寄存器值而改变)

    谢谢观看

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您的反馈、您是否已尝试在另一个电路板上移动器件以查看是否有任何变化?

    从布局的屏幕截图可以看出布局非常差尤其是对于电源路径和 VCC 布线、我们已经看到很多布局不良导致的异常现象、请在做布局时严格遵循随附的布局指南。

    e2e.ti.com/.../4667.TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryce  

    我将按照指导原则尝试新布局。 BTW 原理图是否正常? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    要继续 sch 审查、我需要以下信息进行检查:

    1.您能和我们分享一下输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流吗?

    检查 COMP 参数时需要 C7-C11的器件型号、ESR 值和有效电容。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好布莱斯谢谢你的答复。 我确实用 TPS55287替代了 TPS55289、而系统工作正常。 我的意思是、我可以通过 I2C 平滑地调节 Vout。 但是、当施加具有以下参数 VIN=3.5V 、VOUT = 7V 的负载以及11 Ω(通常情况下为0.7A)的电阻负载时、尽管 电源的输入电流读数约为2 A@3.5V。  我有以下电感器 TMPV 1054SV-4R7MN-D、应该在规格范围内。 C7为100uF 35V 36m Ω C11 4.7uF X5R 和 C17 (Vin) 68uF 36m Ω。  感谢您的评论 Ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记说在 Vout 下降前按所述施加负载。 仅当我将输入电压增加到3.8-3.9后、才能维持输出电压。 谢谢 Ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    如果 TPS55287能够工作、我怀疑这是否与焊接可靠性有关。

    糟糕的布局会在电源环路中引入很多寄生参数、从而导致较大的 Vin/Vout 纹波和 SW1/SW2电压尖峰、进而导致运行异常。  仍建议从我这边重新设计布局。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryce、我同意。 现在、我将根据 TI 的建议设计一个新的布局。