This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:非易失性存储器编程和工具?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431584/tps65224-q1-non-volatile-memory-programming-and-tool

器件型号:TPS65224-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS65224

工具与软件:

您好!  

我们计划  在需要从特定电压设置开始的设计中使用 TPS62875和 TPS65224。  

数据表显示缺省设置取自非易失性内存、所以我认为必须对其进行编程。

对我们可以实现的编程算法有详细的描述吗? 是否有用于生成编程信息的特定工具/电子表格?

如果我们构建此类编程器、PMIC 用于对非易失性存储器- I2C 进行编程的接口是什么? 编程中涉及任何其他信号或电压?

器件出厂时的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户无法对此器件进行编程。 如果您想讨论更多内容、请与当地的销售团队合作、将您的问题提交到内部论坛、我可以在其中提供更详细的答案。

    此致、

    Niko