This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:输出电流能力

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431423/tps62442-output-current-capability

器件型号:TPS62442

工具与软件:

尊敬的 Expert:

从数据表和其他 E2E 主题中可以看出、TPS62442的每个通道都可以实现3A 输出、两个通道的电流之和需要小于4A、对吧? 但是、我想知道、总电流是否由于热限制而限制在4A? 如果散热条件良好、它可以支持两个3.3V 至1.2V/2.5A 吗?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    是、由于热限制、总电流应小于4A。 超过4A 的电流尚未经过验证、无法保证值超出数据表规格。

    此致、

    Varun