This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:设计审查

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431202/tps62230-design-review

器件型号:TPS62230

工具与软件:

尊敬的先生:

我们在您的设计中使用了 TPS62237DRYT 降压转换器、以便从5V 输入源生成3V 电压。 请检查我的设计、并告知我们是否需要进行任何更改。 仅供参考、3V3处的负载正在消耗400 mA 电流、如随附的图所示。 我已附上图像供您参考;请查看、并告知我是否需要进行任何更改或所有更改是否正确。

正在等待您的回复、

谢谢、此致、
Shubham Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    需要增加输入和输出电容。 输入应至少为2.2uF、输出应为4.7uF。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经按照您的建议实施了更改、我的输出电容值为4.7uF、我并联使用了2个值为2.2uF 和0.1uF 的输入电容。

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    原理图应该没有问题。

    此致、

    Varun