This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:带 TMP468温度传感器

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429017/bq40z50-r2-with-tmp468-temp-sensor

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:TMP468BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有关于将 TMP468与 BQ40z50-R5结合使用的一些问题:

  1. 如 TRM 中所述、TMP468的 SCL/SDA 应相应地连接到 TS3和 TS4。 我们是否仍应向 VCC 添加上拉电阻器(我使用1.8V 作为 TMP468的电源)、或者我们是否可以将 SCL/SDA 直接连接到 TS3/TS4?
  2. BQ40z50支持4个热敏电阻、但我们的客户需要6个温度传感器。 我们是否可以使用 TMP468在不利用 TS1和 TS2 (在本例中禁用它们)的情况下进行额外的温度检测?
  3. 使用 TMP468时、BQ40z50是否会使用 TMP468中的温度值进行温度相关保护和 IT 算法?

提前感谢您的帮助!

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429017/bq40z50-r2-with-tmp468-temp-sensor ]如 TRM 中所述、TMP468的 SCL/SDA 应相应地连接到 TS3和 TS4。 我们是否仍应在 VCC 中添加上拉电阻器(我将1.8V 用作 TMP468的电源)、或者我们是否可以将 SCL/SDA 直接连接到 TS3/TS4?

    由于这在 I2C 中进行通信、我认为需要上拉电阻器。 请允许我们确认这一点。

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429017/bq40z50-r2-with-tmp468-temp-sensor BQ40z50支持4个热敏电阻、但我们的客户需要6个温度传感器。 我们是否可以使用 TMP468在不利用 TS1和 TS2 (在本例中禁用它们)的情况下进行额外的温度检测?[/QUOT]

    我相信可以做到、请确保在温度使能寄存器中禁用 TS1和 TS2、并确保10k Ω 电阻器接地到各自的引脚。

    [quote userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429017/bq40z50-r2-with-tmp468-temp-sensor 使用 TMP468时、BQ40z50是否会使用 TMP468中的温度值进行温度相关保护和使用 IT 算法?

    是的、我相信他们会。 以下是此功能的初始说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    由于这是在 I2C 中通信、因此我认为将需要上拉电阻器。 请允许我们对此进行确认。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    这些引脚确实需要外部上拉电阻器进行通信。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    明白了。  

    谢谢

    Steven