This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:电量监测计选择

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430556/bq41z50-fuel-gauge-selection

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100

工具与软件:

您好、团队:  

我需要使用  锂离子电池组的电量监测计。 PACK 电压为12 V、5000mA 305。  I2C 是首选接口。 请求您建议 最适合该应用的器件型号。  (应用主要驱动12V 直流电动机,带有微控制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电池组为12V、我假设这是3节或4节串联电池。 只要您能够接触到每节独立电池的电压、BQ41z50就会是您设计的理想选择。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    感谢响应,不幸的是,我们不能访问单个电池, 只有 电池组电压(12 V ) .  它是一个2引脚连接器,用于在电池组中充电/放电。 我们是否有适用于此类应用的电量监测计解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是这种情况、则需要电池组顶部电量监测计。 BQ34z100将是适合您应用的完美监测计。  https://www.ti.com/product/BQ34Z100

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian