This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:PSpice 仿真

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430774/tps562202-pspice-simulation

器件型号:TPS562202

工具与软件:

您好!  

此 PSpice 模型是否可在电感器上使用的非推荐值下工作?
例如、对于稳态仿真、  

输入电压:5V、输入电压:7.3V
使用的电感器:2.2 μ H、140m Ω
反馈分压电阻:68千欧和13千欧
输出电容器:2 x 22uF + 1 x 0.1uF
输出负载:1A

我正在尝试了解由于尺寸原因而减小电感器尺寸对输出纹波的影响。  

此致、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您在运行 PSpice 时是否遇到问题? 我认为 PSpice 无法显示电感器的尺寸、只需要电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng、我是说将电感从 TI 建议的4.7uH 降低到2.2uH。 (我认为这也会减小电感器的尺寸?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您可以仿真电感变化。