This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531DDAR 上的反向漏电压

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430336/tps54531-reverse-leakage-voltage-on-tps54531ddar

器件型号:TPS54531

工具与软件:

大家好、我有一个电源设计、其原理图如下所示、使用的是 IC TPS54531DDAR。 我有2个电源选项、其中一个是通过 TPS54531由12VDC 适配器供电、从而提供5VDC 输出。 另一个是由电池提供的5VDC 备用电源。 两者都连接到负载并通过 P 沟道 MOSFET 进行控制。 当适配器断电时、系统将切换到电池。 但是存在一个问题:当系统依靠电池运行(不使用电源适配器)时、将有一个泄漏电压(~3.6V)从输出通过 TPS54531返回到 VCC_12V 输入侧。 这个电压不小、我没找到处理它的方法。 你有什么建议吗? 我原本打算在功率 Ic 的输出端使用二极管、但这会降低系统性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen

    当 U1703的输出为5V 时、电流会流过 HS 体二极管并为 VIN 充电。  

    电阻分压器的 EN 小于1.25、U1703现在未切换。  

    是否有任何系统条件应避免 U1703的输入电压为~3.6V? 在输出端添加二极管是一种方法、但肯定会降低效率。 或者您可以在 VCC_12V 和 U1703的 Cin 之间添加二极管?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gui He

    有多个其他块使用该 VCC_12V 电源。 我不知道低功耗对这些模块有多大的影响。 其中之一是散热器风扇、该风扇将消耗该泄漏电流。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen

    我认为您可以在输出端添加一个二极管、或 在 U1703的 VCC_12V 和 Cin 之间添加一个二极管。 由于降压转换器的 Iin<io、因此 在 Vcc_12V 和 U1703 Vin 之间添加二极管、应该可以提高效率。

    谢谢、此致。