This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:I2C 无 ACK 返回

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430906/bq24250-i2c-no-ack-return

器件型号:BQ24250

工具与软件:

大家好、E2E。

多年来、我们一直使用此器件(BQ24250)。

在我们最近的生产中、SoC 和 BQ24250之间存在一些 I2C 通信错误。

不返回如下波形所示的 ACK。

我认为 I2C 波形还不错、为什么 BQ24250不返回 ACK?

*此波形是在插入电池或 VBUS,VBAT 和 VIN 已经稳定后700ms 采用的。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    我已经查看了提供的波形、但没有看到您所描述的 nACK。 该波形似乎显示了一个写入事务、我可以在每个字节后观察到来自 BQ24250的 ACK、然后在第3个字节后观察到停止命令。  

    波形中所示的通信似乎没有问题。 您能仔细核对一下吗? 作为参考、我附上了 TI 关于了解 I2C 总线的应用手册  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva704 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E

    感谢您的答复、Garrett。

    我会检查文档。

    此致