This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:电流限制

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431490/lp2951-n-current-limit

器件型号:LP2951-N

工具与软件:

在我们使用 LP2951CSD/NOPB 的应用中、我们发现如果电流限制处于允许限制的下限范围内、则输出可能会由于输出的重负载而卡在上电状态。

在有关电流限制的数据表中、有此注释:

(4)保证和100%生产测试。

是否可以购买器件电流限制相对较高的特定批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供具有屏蔽电流限制的此器件。 但是、如果您愿意、我可以看看是否有其他方法可行。 只需知道您的 VIN、VOUT 和 IOUT 即可开始使用。

    ~ Aaron