This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:60V IEC60950的间距要求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2376HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429407/tps2376-h-spacing-requirement-for-60v-iec60950

器件型号:TPS2376-H
主题中讨论的其他器件:TPS2376HEVM

工具与软件:

团队、

您能否详细介绍数据表中的布局指南"在48V 输入电压轨之间必须观察到符合 IEC60950等安全标准的间距"?

1、间距的具体要求是什么? 而对于60V?

2. 为什么在 TPS2376HEVM PCB 上 没有遵守 IEC60950电气间隙?

谢谢你。

表示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 说:

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我会尝试 在4个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说:

    感谢您的耐心。  

    很抱歉、我 没有  IEC60950 访问。 您还可以参阅下表中 IPC-2221的 内容(引用自 resources.altium.com/.../using-an-ipc-2221-calculator-for-high-voltage-design)并检查51-100V 间距。 希望它能有所帮助。

    此致、

    Diang