This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:设计 LDO

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426265/tps74901-designing-ldo

器件型号:TPS74901

工具与软件:

您好、TI:

IAM 尝试设计符合这些规格的 LDO  (输入电压4.9~5.2V、输出电压=3A、输出电压=3.2~3.4V)。

我选择了 TPS4901 LDO 我已在 Tina 中进行仿真、但结果略高。 我已根据数据表建议考虑了元件值。

请看一下我的设计并提出错误的建议。

我想使用 KTW 封装。(不是必需的)。

谢谢  

Bindhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bindhu、

    从提供的屏幕截图中可以看出、我同意元件选型和设置。 我会问电池接地、VM 接地和接地符号参考是否存在差异?

    BR、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我为电池和 VM 提供了单独的 GND。 我获得了结果、但预期结果应该是3.3V。

    我使用 WEBENCH 检查过的同一个 LDO、但结果显示结温很高。 我的电路能够正常工作吗?

    建议我如何继续?

    谢谢  

    Bindhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好@Jimmy loud
    提示

    谢谢  

    Bindhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bindu、  

    负载为3A 时从5.2V 转换到3.3V 将导致器件进入热关断状态。 请降低器件上的功率耗散。  

    原理图中的 PG 上拉电阻应大于10k。 请移除 PG 电阻器或增大该值。  

    -Jimmy