This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1环路分析

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428360/lm25143-q1-lm25143-q1-loop-analysis

器件型号:LM25143-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM25143

工具与软件:

您好!

我使用 LM25143-Q1为超级电容器充电、在恒定电流(CC)模式下运行、使用外部误差放大器为超级电容器充电。  

输入电压为12.5V 至15.5V、输出电压将设置为最大占空比。 最大输出电流为125A。 我将使用四相降压设计来满足要求。

我的问题是、我使用的是电容非常高的超级电容器(大约200 fared)、因此除了一些低值陶瓷电容器来抑制高频噪声外、不会在输出端使用其他电容器。  

那么、如何设计该转换器的补偿电路、我已经将这个电容值作为输出电容放在计算器中、但没有提供任何结果或建议。   

您能不能就此提供一些信息?

此致

瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您需要一个 CC 电路来驱动此超级电容器-我建议通过仿真检查您的设计。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    是的、我使用 CC 电路进行超级电容器充电、我的问题是如何设计具有超级电容器的补偿元件。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑我们有一个预定义的过程、所以仿真是你最好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 LM25143是否有任何仿真模型可用于仿真环路响应。 请与我分享同样的内容。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我不知道该怎么说。 但是、我可以创建一个 SIMPLIS 模型作为起点。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 TI Spice for LM25143中创建了仿真、这是瞬态模型、我是否可以使用相同的模型进行交流分析。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我怀疑。 但是、您可以使用快速入门计算器查看波特图。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rayees。