This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:未进入关断模式

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429844/bq40z50-not-entering-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

通过在4秒内向密封的电量计发送两次 Shutdown 命令以及解封并发送命令、Shutdown 命令均无法正常工作。 通常、在我发送命令后、所有电量计都会进入关断模式、但某些电池不会进入关断模式。 此外、也没有电气连接 PACK 引脚、因此电压不是根本原因。 是否可以查看关联的日志文件以确定根本原因?

e2e.ti.com/.../200637057_2D00_222_2D00_NOSHUTDOWN.log

谢谢。此致、

-Enrique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Enrique、

    是否仍然连接了正在对 PACK 引脚施加电压的充电器?  我在日志中看到 PACK 引脚上有6259mV。

    如您所见、如果 PACK 引脚> Vstartup、则无法进入关断模式。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    蓄电池组+和电池组-均未连接。 电量计是否存在 PACK 引脚读数错误的问题? 即使在电量监测计完全复位后、电池包仍不会进入关断模式。

    谢谢!

    -Enrique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Enrique、

    两个 FET 目前是否都导通?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、两个 FET 都导通。

    此致、

    -Enrique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Enrique、

    器件当前是 UNSEALED 还是 SEALED?

    此致、

    Adrian