This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:原理图验证

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428871/bq76942-schematic-verification

器件型号:BQ76942

工具与软件:

您好!

我使用 BQ76942 IC 设计了一个6节/3节电池监测器。 能否请您验证我的原理图并在必要时提供建议?

该设计主要用于6节电池配置、但也支持3节电池设置。

我使用的是3.7V 锂离子电池、其最大充电电流约为3A、最大放电电流约为1.5A。 鉴于这些规格、我是否需要更改 BQ76942的默认设置?

如果器件无需任何初始配置即可正常工作、将会非常有帮助。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../bq76942_5F00_evm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    请给我一些时间来回顾它。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的答复。 花点时间来评论一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    至于需要更改的默认设置、通常取决于用户应用程序。

    至少,我会确保遵循 第16.6节未使用引脚 产品说明书中的 该部分、并专门进行确保 Vcell 模式 所有10节电池、因此电池设置正确。 对于3S 和6S 配置、需要更改此设置。

    Vcell 模式 如中所述 第4.1.2节:VC 引脚在电芯与互连中的用途 功能和 特性。 第13.3.2.19节设置:配置:Vcell 模式 将帮助您提供有关该寄存器的更多信息。


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、

    您的原理图看起来很好。 不要忘记在6节和3节电池之间进行切换时也使用 VCELL 模式配置器件。

    此致、
    Alexis