请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 工具与软件:
TI 专家:
我们使用 BQ27742-G1芯片、原理图如下所示。 在终端客户测试整台机器的 ESD 时、存在通信异常。 我想问一下这些电阻器可使用的最大电阻是多少?
目前、测试发现510 Ω 没有问题、可以用吗?
我们使用了2个100 Ω 电阻器的串联连接、并添加了 ESD 二极管
期待您的回复
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
TI 专家:
我们使用 BQ27742-G1芯片、原理图如下所示。 在终端客户测试整台机器的 ESD 时、存在通信异常。 我想问一下这些电阻器可使用的最大电阻是多少?
目前、测试发现510 Ω 没有问题、可以用吗?
我们使用了2个100 Ω 电阻器的串联连接、并添加了 ESD 二极管
期待您的回复
谢谢