This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:充电满和充电终止标志被升高而不被清除

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, BQ28Z620, BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431003/bq28z620-charge-full-and-charge-termination-flag-is-raised-and-not-cleared

器件型号:BQ28Z620
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ24104 BQ28Z610

工具与软件:

我正在使用 BQ24104充电器设计 BQ28Z620电池电量监测计。 BQ28Z620适用于1至2节串联电池包、我使用单节电池配置。 (我不使用 bqstudio)
1)您能提供 如何为单节电池正确配置电量计的指导吗?
2)我也尝试配置电量监测计,当我尝试给电池充电后发送一个重置命令 ,然后电池正在充电  ,但充电后的一定电压,电量监测计停止充电,当我检查监测状态完全充电和充电终止标志被提出(MACSubcmd () 0x0056 Gauging Status ), 尽管我尝试 仍将电池电量耗尽、但在发送复位命令之前、这些标志不会清除、充电会停止。 请就此 事提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议参考 TI.com 上 BQ28z610和 BQ28z620产品页面上的文档。 我们有几个文档、介绍了如何开始使用监测计和 EVM 以及如何为1芯或2芯电池应用配置它。  

    此致、  

    Robert。