This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:无法计算电感器均方根电流和峰值电流

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431430/tps5410-ep-cannot-calculate-inductor-rms-current-and-peak-current

器件型号:EP

工具与软件:

此 IC 的数据表中的公式5和6是否存在问题? 我似乎无法获得合理的值(峰值电流小于我所需的输出电流)。 我错了吗? 或者、在选择电感器之前、是否有其他方法可以验证这两个值? 我的值如下所示:

谢谢你

输出电压[V] 5.
(max)联络处[V] 30.5.
K_IND 0.3.
I_OUT [A] 0.5.
F_SW [Hz] 500000
L_min [H] 6.96721E-05
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    峰值电流应该更高、可能存在计算错误?  

    对于30Vin 至5V 的输出、建议的电感值为68uH。  

    饱和电流应该比器件的最大电流稍高、2A 饱和应该就足够了。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我可以根据我的需求调整降压到输出500mA max、情况也是如此吗? 我不需要1A 的容量。 我给出的这些数字是我用于计算公式4、5和6的数字。 我假设我可以使用68mH 的电感器、但尺寸大约为600mA、饱和点反过来可能比1A 容量所需的低得多。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们建议根据器件的最大 Iout 而不是应用来调整大小。

    此致、

    Rahil