This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:有关随机展频的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430052/lm5156-q1-question-about-random-spread-spectrum

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

工具与软件:

你好、专家

I SAW 5156具有 随机扩频功能、并支持 升压/SEPIC/反激式拓扑。

Q1:我想跟大家确认一下  随机展频是否可以在 升压/SEPIC/反激式中使用?

问题2:反激式器件似乎很少支持 随机展频、原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    感谢您的咨询。

    Q1:是的、LM5156可以启用 DRSS。 它随后与使用的拓扑相互独立。

    Q2:特别为反激式设计的器件、例如准谐振操作的器件、不能使用 DRSS、因为它们必须在特定的时间切换。 然而、LM5156不是专用的反激式器件、而是升压控制器、也可用于反激式和 SEPIC。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    那么、如果对 SEPIC 或升压拓扑使用5156、可以使用 DRSS 吗?

    如果对反激使用5156、则无法使用 DRSS?

    我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    如果激活了 DRSS、则它将始终与拓扑独立使用。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢