This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:OV 保护无法正常工作

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431363/bq77915-ov-protection-is-not-working

器件型号:BQ77915

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在设计适用于磷酸铁锂电池的电池组、最大电压为14.6V

我将使用4个串联电阻器创建 EVAL 套件用户指南中提到的 OV 条件。

1.能够产生欠压(小于10V)—输出会切断。  恢复方法是断开负载。

2.我能够产生过压(大于大约15V)、 输出会被切断。 但在达到标称电压(13V)后、输出不会恢复。

但数据表显示、恢复方法是迟滞。  

我随附了原理图、请给我一个从 OV 保护中恢复的解决方案。

谢谢!

此致、

-Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、

    您是否进一步降低了电压?

    我会检查每一个保护条件并确保所有保护条件都能得到恢复。 参阅 表9-1. 器件功能汇总/ 表9-5. 故障条件、状态和恢复方法 状态 所述的要求.

    此致、

    Luis Hernandez Salomon