This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:UVLO 设置范围#39

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431009/bq76940-what-s-the-uvlo-setting-range

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户使用的是 Na+电池中的 BQ76940。 他们希望将 UVLO 设置为大约1V。 该器件是否可以通过更改(如 ADC 增益)来支持1V UVLO?  

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    否、这对于该器件是不可能的。 UV 保护阈值基于 ADC 原始数据、而不是基于增益。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon