This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:使用 TPD61023DRLR 工作期间出现奇怪的功率骤降

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60123, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429972/tps61023-strange-power-dips-during-operation-with-tpd61023drlr

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:TPS60123

工具与软件:

您好!

我有一个使用 TPD61023DRLR 的电路、通过两节串联的 AA 电池生成5V 电压。

我正在使用改变电压的电源来测试电路、但在低于2.2V 的电压下、我经常遇到随机崩溃的情况

该电路使用 ESP12F

TPS60123已配置完毕

我在电源引脚(Vbatt)之间具有100 μ F 的 MLCC、5V 电压到3.3V LDO 为 ESP 供电。

C7 21和22是多层陶瓷电容器。

我通过示波器监控了5V 和3.3V、发现以下情况、蓝色迹线是 TPS61023的5V 电压

你有什么建议可能是什么以及如何解决它.

PCB 布局

这是在5V (黄色)上添加额外的22uF MLCC 后的示波器迹线、我还在发生5V 干扰时向示波器迹线添加了 SW 引脚(蓝色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    您是否可以在该测试中添加 VBATT?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbatt 似乎无法跟上电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    是的、请检查输入电流能力或内部电阻。 看起来 Vin 无法满足您的负载条件。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电源上增加了一些较粗的短的电线、解决了问题。