This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:nRESET 线路上的上拉电阻选择

Guru**** 2514885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431387/tps3808-pull-up-resistor-choice-on-nreset-line

器件型号:TPS3808

工具与软件:

大家好、团队!

器件 TPS3808G01DBVR 的数据表建议 nRESET 线路上的上拉电阻值介于10k 和1M 之间:

然而、考虑到所指定引脚的最大能力为5mA、将3.4k 作为线路上的上拉电阻器是可以接受的吗? 或者、您是否建议坚持指定的 10k 和1M 范围?

感谢您的帮助。

祝你一切顺利。

Kristina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队!

    忘记说:我们将电阻器拉至3.3V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristina:  

    感谢您的提问! 您知道它们的 VDD 电压是多少吗?

    是的、复位引脚能够处理  ±5A 电流、并且由于未超过电流限制、他们可以连接3.4k 上拉电阻器。 但我想强调的是、我们始终建议使用数据表中的 IC。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!

    Sila Atalar