This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:nRSTOUT 和 PMIC 暂停在 AM69定制电路板设计上

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432368/tps6594-q1-nrstout-and-pmic-suspended-on-am69-custom-board-design

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69

工具与软件:

您好、TPS6594 champ!

我的客户发现基于 TPS6594和 AM69的定制电路板设计存在2个问题。

1. 3小时20分钟后出现 PMIC 关闭问题

我之所以联系您、是因为我注意到所有 PMIC 都在系统上电大约3小时20分钟后断电。
强制调整 PMIC 使能引脚不能解决问题、如何在3小时20分钟后防止发生这种情况?

2. 13分钟后 nRSTOUT 至 SOC

上电后约13分钟、PMIC 25引脚的 nRSTOUT 将输出低电平信号、AM69复位。
请告诉我如何防止 nRSTOUT 在13分钟后输出低电平。

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的说明、默认情况下会启用 PMIC 的看门狗。 看门狗长窗口每13分钟超时一次、会导致热复位(nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 的短切换为低电平)。 15次热复位后、如果恢复计数器未清除、PMIC 将断电并保持关断状态、直到 VCCA 输入下电上电。  

    请告诉我如何防止 nRSTOUT 在13分钟后输出低电平。

    为防止这些情况发生、有2个简单的软件选项:

    选项1: 在前13分钟的窗口内、向 WD_EN 位写入0。

    选项2:在前13分钟的窗口内、向 WD_PWRHOLD 位写入1。