请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 主题中讨论的其他器件:AM69
工具与软件:
您好、TPS6594 champ!
我的客户发现基于 TPS6594和 AM69的定制电路板设计存在2个问题。
1. 3小时20分钟后出现 PMIC 关闭问题
我之所以联系您、是因为我注意到所有 PMIC 都在系统上电大约3小时20分钟后断电。
强制调整 PMIC 使能引脚不能解决问题、如何在3小时20分钟后防止发生这种情况?
2. 13分钟后 nRSTOUT 至 SOC
上电后约13分钟、PMIC 25引脚的 nRSTOUT 将输出低电平信号、AM69复位。
请告诉我如何防止 nRSTOUT 在13分钟后输出低电平。
谢谢。
此致、
插孔