This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:公式似乎给出了错误的值?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432184/ucc28951-equations-seem-to-give-wrong-values

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

仍然无法使用 UCC28951设置所需的计时。 公式似乎不能提供正确的值。 实际上、我必须对实验中的值进行实验以获得合理的延迟时间。 数据表中的功能图未详细说明 R_A 与 ADEL 处电压之间的相关性。 R_EF 和 ADEREF 也存在类似的问题。 您能否提供一些相关指导、以便我以更正式的方式进行讨论?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    数据表时序公式最近进行了更新、可以使用以下公式进行计算。

    Ka 是从 CS 到 ADEL 和接地端的电阻分压器。

    KEF 是从 CS 到 ADELEF 再到接地的电阻分压器。  

    ADEREF 和 ADEL 设计为尝试使用自适应延迟方法。  大约4%到5%的人口会尝试使用这种方法来消除体二极管导通。  它非常试错。  大多数客户将使用固定延迟方法、该方法不需要自适应延迟。  可以在以下链接中找到应用手册 slua560中讨论了该技术。 要使用此方法、您需要将 ADEL 和 ADELF 设置为接地、或通过 VREF 引脚上的电阻分压器设置基准电压。

    本应用手册  根据估算的开关节点电容、Lr 和1/4谐振回路频率估算了 TABSET、TCDSET、TAFSET、TABSET 的初始估算值。  请不要将这些作为起点、而应将设计加载到10%并对延迟时间进行微调。  一旦设置了该值、您将根据10%负载时的 FINING 调优来设置 TAFSET 和 TBESET。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、