This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80-V102:确定电流和电压测量的准确度和分辨率。 (16位 ADC)

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432420/bq20z80-v102-determining-accuracy-and-resolution-of-current-and-voltage-measurements-16bit-adc

器件型号:bq20z80-V102

工具与软件:

BQ2芯片似乎有两个 ADC:

一个用于测量感应电阻器上的电压并转换为电流。

-另一个测量电池组电压和温度

我知道确定分辨率的一个组成部分是这些 ADC 是16位分辨率。

但是、非线性误差还有另一个因素。  (在 SLUS681B 中、请参阅下文)



这个积分非线性误差适用于两个 ADC 还是仅仅适用于与测量电流相关的 ADC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一特定规格仅适用于库仑计数器 ADC (该 ADC 的结果也用于计算电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否存在与另一个 ADC 相关的非线性误差或任何其他误差? (用于测量电压和温度的那个?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有发布电压 ADC 的规格。