This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:清除故障

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431890/tps272c45-clearing-fault

器件型号:TPS272C45

工具与软件:

我正在"闭锁"模式下操作 TPS272C45 (LATCH 为高电平)。  过流关断后、如何退出故障模式并返回关断、诊断或活动模式?

我已尝试将 LATCH 拉低至少50ms。  无法正常工作。  因此、我尝试了 ENx、DIA_EN、SEL 和 LATCH 等各种组合而不起作用。

我只能在关闭系统电源后清除故障。

我一定要错过一些东西。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我发现一个端口处于"锁存关闭"模式、另一个端口也显示故障。  因此、无论 SEL 引脚处于何种状态、都会将 FLT_L 信号置位(低电平)。  这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jed:  

    我现在正在检查这一点、很快就会回复您。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步的调查,结果是我没有脉冲锁低。  我这么做之后、故障模式就被清除了。