This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关电池应用场景中 FCC 和 RM 更新的一些问题

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423356/bq27426-some-questions-about-fcc-and-rm-updates-in-battery-application-scenarios

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好、

我们的电池应用场景:

1、存在充电/放电、但充电/放电数量较少、充电/放电功率不符合 Qmax 和 RA 的更新规则。 QMax 和 Ra 不会改变。

2、电池温度的存在△T 比5 ℃ 情况多

3、电池长时间处于未充电和未放电状态。 FuelgaugeIC=放松模式

4、FuelgaugeIC 是一种系统端应用。

根据上述情况、我们知道 Qmax 和 RA 不会变化、FCC 无法真正反映电池的容量。

问题:

将其基于我们的应用场景。

问题1:在电池长期使用期间、FCC 值是否会发生变化?

Q2、Q1如果是、哪些因素会导致 FCC 值发生变化? 3)温度? 电流? 或其他人?

Q3、Q1如果是、那么当 FCC 值重新仿真以发生变化时、RM 值是否也会重新仿真以发生变化?

我们的电池应用场景:μ A

1 μ、有充放电、但充放电次数少、并且充放电电量不满足Qmax和RA的更新规则。Qmax和Ra不会变化。A

2、电池温度存在△T超过5℃的场景

3、电池长时间处于不充不放的状态。FuelGaugeIC=放松模式

4、FuelgaugeIC是系统侧应用。

基于上述场景、已知、Qmax和RA都不变化、FCC不能真实反映电池的容量。μ A

问题:μ A

基于我们的应用场景、μ A

Q1、FCC值在电池长期使用过程中、是否会发生变化?

Q2、Q1如果是、那么引起FCC值变化的因素是什么?温度?电流?或其它?

Q3、Q1如果是、那么FCC值重新仿真发生变化时、RM值是否也会重新仿真发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1、A2.1:如果 QMax 和 Ra 都不更新、则 FCC 将随温度、充电终止和负载尖峰而变化。 所以它不会是恒定的,但它也不会反映电池的年龄。

    A3.1:是的、RM 也会更改。 电量监测计会同时计算 RM 和 FCC、这两者是温度和负载尖峰的函数、因此它们都会一起变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    是的、RM 也将更改。 电量监测计会同时计算 RM 和 FCC、这两者是温度和负载尖峰的函数、因此它们会一起变化。[/QUOT]

    RM 和 FCC 将一起变化、RM 和 FCC 的更新比例是否相同?  

    RM和FCC都会一起变化、RM和FCC的更新比例是等比例的吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助回答上述问题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我在 E2E 并行主题中针对此电量监测计的解答。 RM 和 FCC 通常不会按相同比例进行更新。 除非条件发生剧烈变化、否则 FCC 通常保持相当恒定、而 RM 几乎在每个具有大电流的用例中都会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    条件发生剧烈变化、是指的Qmax或RA更新吗?μ A

    哪些情况属于"除非条件发生重大变化"?

    "除非条件发生显著变化"、这是否意味着更新了 QMax/RA?

    哪些情况属于"除非情况发生重大变化"类别?

    除非条件发生重大变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 条件下的温度和负载均为平均值、这会对电池电压和可用容量产生显著影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik、

    是否可以通过某种配置使 Bq27426中的 FCC 和 RM 改变相同比例?

    Bq27426中是否可以通过某些配置、使FCC和RM等比例变化?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是直接的。  有几个测量参数将自动更新、这将完成这些、但它们不会因此而继续变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dominik、

    FCC 和 RM 都是温度和负载的函数。
     我想知道只有温度变化时分别对 FCC 和 RM 有多大的影响。


    设计容量= 1230mA 核心
    1、FCC=FCC,温度从0°C 逐渐变化到80°C (不满足其他1000mA 更新条件), FCC=? mAh

    2、RM=FCC,温度从0°C 逐渐变化到80°C (不满足其他630mA 更新条件), RM=? mAh

    FCC和RM都是温度和负载的函数。μ A

    想知道仅温度发生变化、对FCC和RM分别会有多大的影响。μ A

    、容量=1000W ² 1230mA

    1、FCC=EMI 1000mAh时、温度从0℃逐步变化到80℃ (其它FCC更新条件均不满足 μ A)、FCC=?μ A mAh

    2、630mAh时、温度从0℃逐步变化到80℃ (其它FCC更新条件均不满足 μ A)、无充放电、RM=?μ A mAh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于温度变化量、化学成分以及上次放电的平均 I/P。

    您是否有这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dominik、

    附件是包含化学物质数据的 FS 文件。

    平均 I/P 使用 FS 文件中的配置。

    是否有可能进行模拟以及需要哪些其他信息?

    附件是FS文件、包含了chemistry数据。μ A

    P使用FS文件中的配置。I/μ A

    能否进行仿真、还需要什么信息?μ A

    e2e.ti.com/.../8244.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要配置之外的负载用例和环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dominik、

     请帮助模拟以下不同温度场景下 FCC 和 RM 的变化:
    Design Capacity = 1230mA、Reserve Cap-mAH = 350mA H.
    FCC 初始值= 880mA 十六进制 RM 初始值= 344mA 十六进制
    放电电流≤10 mA、缓冲器温度:-20°C、75°C、和80°C

    请帮忙仿真下、在下面不同温度场景下、FCC和RM的变化值:μ A

    Design Capacity=454m 1230mA、Cap-mAh=52m Ω 350mA、

    FCC初始值 í 880mA。RM初始值 í 344mA。ó n.

    放电电流≤10mA、BUB温度分别为-20℃、75℃、80℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将运行仿真并更新该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10mA 电流极低(C/123)、因此主要的温度相关因素电芯电阻可以忽略不计。

    在所有三种温度下、RM 和 FCC 的仿真结果均在5mA 范围内。

    是否确定要针对 C/123负载电流进行此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    是的、请帮助使用 C/123进行仿真。

    是、请帮忙使用C / 123进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 C/123进行了仿真。 您实际上可以获得相同的 FCC 和 RM、因为电流非常小、因此由于温度引起的任何电芯电阻变化都可以忽略不计。 这就是我对"inside 5mA "的意思。 如果电流很小、则没有明显的差异。