This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:EMI 问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430682/lm5012-q1-emi-problem

器件型号:LM5012-Q1

工具与软件:

大家好、

我使用 LM5012-Q 完成了设计(输入电压:19.2V 至57.6V、输出电压:18V 12W)。 电路在电容器有所改善后正常工作。

现在的问题是、EMC 测试 EN61000-6-3 E 场 SAC 3m 在120MHz 处出现故障。 (我的设计的开关频率为200kHz)。

在所有输入电压(24V-48V-60V)下都出现故障。 位于单层铝板上。

测试工程师建议在 IC、二极管和扼流圈上使用屏蔽外壳。

如果有问题导致 EMC 问题、您可以看一下我的布局吗? 有什么方法可以避免屏蔽外壳?

谢谢!

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    我看了一下布局。 我想指出的是、对于开关模式电源、拥有良好的布局非常重要。 确保遵循数据表中的布局建议、EVM 也可以提供一个很好的示例。

    特别是、为了最大限度地降低输入端噪声(由不连续电流环路引起)的影响、请使用低值陶瓷输入滤波电容器来最大限度地降低布线电感的影响。 该电容器应尽可能靠近 IC 的 VIN 引脚。 保持最小值电容靠近器件 VIN 引脚、然后保持较高值。

    在本设计中、我看不到在器件附近安装了10nF 电容器。 尝试在器件的输入端添加几个2.2uF、1uF、100nF 电容器。

    2、使用全屏蔽电感来限制电感内的开关噪声。

    3. SW 平面需要尽可能小、以便处理所需的电流。 如果 SW 面积较大、则辐射发射的几率很高。

    4.确保电感方向正确。 请尝试更改电感器方向并测量结果。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya、感谢您的提示。

    如数据表和 EVM 板中所述、我直接在 IC 输入端填充了100N (C9)。 我在数据表和 EVM 中看不到10n?

    您能解释一下是否需要正确的电感器方向吗? 我正在使用 ETQP5M101YGK、这是一款松下金属复合磁芯。 在标有"极性"的扼流圈上。 极性必须进入 IC 侧还是输出侧?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    标记的极性应连接到高 dv/dt 侧。 这意味着它应该进入 IC 侧。

    谢谢!

    Nitya