This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:BIAS 引脚电源电压

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432154/tps7a14-the-bias-pin-supply-voltage

器件型号:TPS7A14

工具与软件:

我想问一下、BIAS 引脚是否可以连接到使用过程中会发生变化的电压、例如3.2V 至4.2V 电池、或者该引脚的电源在使用过程中是否需要保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    只要偏置电压保持在最小/偏置电源 UVLO 以上并且低于建议的最大偏置电压额定值、我认为偏置电源更改就不会出现问题。 不过、我们无法保证器件功能、因为我们无法通过这种方式验证器件。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah