请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005 工具与软件:
您好!
下面的方程是 Rfbt/Rfbb? 
有人可以帮助计算以下参数的 Cff 吗?
使用 Vout = 5.3V、Cout = 188uF、Rfbb = 23.2k Ω、Rfbt = 100k Ω:
400kHz 开关频率。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
下面的方程是 Rfbt/Rfbb? 
有人可以帮助计算以下参数的 Cff 吗?
使用 Vout = 5.3V、Cout = 188uF、Rfbb = 23.2k Ω、Rfbt = 100k Ω:
400kHz 开关频率。
谢谢!
您好、Saero、
请使用计算器电子表格来估算 Cff 电容。 CFF 选项在中可用。
LM76005-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
谢谢。
David。