This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅

Guru**** 2521770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432178/bq77915-schematic-review

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好、专家、您能帮助回顾一下原理图吗?

e2e.ti.com/.../3730.BQ77915.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    请在下面查看我的反馈:

    • 它们应该在 BAT-和器件接地(VSS)之间建立网络连接。 或者、确保在布局中将电池电流的高电流路径与保护器的低电流路径分开。
    • LD 电阻器应为470k Ω。
    • 如果未进行平衡、则应使用1k Ω 的输入电阻器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon