请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 Thread 中讨论的其他器件: TPS3838
工具与软件:
我有一个 BQ25798充电器已连接到我的4S1P 锂离子电池组。 我的系统使用直流输入或电池输入时工作正常、但当两个电源都插入且充电器处于运行状态时、会使我不断复位。 我们看到、在充电器禁用的情况下、清理器运行。 以下是我的原理图快照:

当充电器处于活动状态时、VSYS 看起来是这样的:

输出电容器为陶瓷 X5R、我们已经遵循了设计和布局指南中的建议。 输入为18V 45W 壁式电源。 当我将其中一个输出电容器更改为钽电容器时、VSYS 上的大量噪声消失了。 我希望我的逻辑电源抑制周期性脉冲、但某些情况会导致我的处理器仅在这些条件下复位。 我的功率监控器(TPS3838)的 POR 引脚保持稳定、因此不会从外部生成复位。