请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具与软件:
您好!
我们在 设计中使用 TPS6594133BRWERQ1、我对使用 TPS6594在我们的设计中执行 FMEDA 几乎没有疑问。
提到了 SM4的潜在故障覆盖率为100%、但与此同时、 FMEDA 文件中提到了针对 SM4_High 和 SM4_Trans 以及 SM4_Low 的100%和99%以及60%。 要对与 PMIC 的 SM4相关的组件执行 FMEDA、是否仍需要考虑对与 SM4相关的任何故障进行100%覆盖? 我没有选择输入100%用于正常运行、99%用于瞬态运行、60%用于低、我只需要一个值、该值对设计的总时基故障有很大影响、因为我们有非常严格的要求、即使1%的覆盖值变化也会增加 ASIC D 相关模块的时基故障值。
请就执行 FMEDA 的 SM4应考虑的诊断覆盖率百分比提供反馈。